ロボットロータリアクチュエータ精度試験報告書
特定のロータリーアクチュエータが、記事中の第三者機関が認定した絶対精度を満たすかどうかを確認する必要がある場合は、必ず専門の測定機関のもと、同じ測定基準で試験を行ってください.
最も一般的な無効精度テストは、基準エンコーダを外部に接続してポイントツーポイントで比較するものです。なぜなら、取り付けの平行度、同軸度、すべての取り付け部品の加工誤差、測定動作そのものに使用される測定誤差により、実際の精度よりもはるかに大きな測定誤差が発生するからです。また、この誤差には、基準エンコーダ自体の誤差、実験環境の温度や実験対象物の温度によってもたらされる誤差も含まれます.
従って、自作の簡易装置を精度確認の基準として使用しないでください。弊社では精度確認サービスも行っております。詳しくはお問い合わせください.
本レポートのロボットロータリアクチュエータは、代理店の測定環境において追加校正作業を行った測定結果です。各製品が上記精度を達成できることを意味するものではありません。通常の測定条件下では、繰返し位置決め精度は報告精度の200%以内、約±15″以内で測定できます.
絶対位置決め精度は、取り付け精度と取り付け動作自体による製品の変形に影響され、測定誤差は通常、上記の報告結果よりもはるかに大きくなります.
通常の測定条件下では、高精度製品は通常±100″以内の絶対位置決め誤差を測定しますが、それ以上の場合もあります.
通常の測定条件下では、通常の製品は絶対位置決め誤差を±300″以内で測定しますが、それ以上である場合もあります.
当社の製品は、ほとんどの場面で優れた精度性能を発揮します。ただし、法規制の観点から実際の精度性能を保証するものではありません.
絶対的な精度が要求される場合は、慎重に選択し、テストしてください.